Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment vider le buffer d'une carte ASCII Basic B885-002 ?

Pour vider le buffer d'une carte ASCII Basic B885-002, il est possible d'utiliser la commande " GET " dans le programme.
Cette commande permet de dépiler les caractères, un par un, en commençant par le plus ancien au sommet de la pile.

Quand tous les caractères ont été dépilé la valeur est égale à - 1.

Il est également possible de connaitre le niveau de remplissage du buffer grâce aux commandes INPUT / OUTPUT BUFFER.

Les bits 13,14 = 0,1 et 15,16 = 0,1 signifie que le buffer est vide.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?