Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de faire dialoguer sous Modbus Plus des embases Momentum avec des automates 984 à 685, 785 et 785L?

La méthode la plus utilisée pour faire dialoguer sous Modbus Plus des automates avec des embases Momentum est la configuration d'échanges spécifiques via Peer Cop.

Cependant, les automates Modicon 984 à 685, 785 et 785L ne disposent pas de Peer Cop.

Il conviendra d'utiliser à la place, des blocs de communication Modbus Plus MSTR qui pourront déclencher des lectures/écritures vers les embases Momentum selon un cadencement fixé par la logique automate et qui devra assurer un pooling des sorties supérieur au Time out du temps de maintien de ces sorties.

Note :
Les automates 984E à 685E et 785E disposent quant à eux du processus Peer Cop.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?