Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déterminer le temps de cycle réseau d'un bus Profibus-DP sur un automate TSX Premium?

Pour déterminer le temps de cycle réseau d'un bus Profibus-DP sur un automate TSX Premium, il existe 2 méthodes:

  • Avec le logiciel PL7 PRO :
    Quand l'import du fichier de configuration ".CNF" a été réalisé dans l'écran de configuration du coupleur PBY100, la touche "visualiser la configuration du maître" permet de visualiser un certain nombre de paramètres.
    Le paramètre "Token Rotation Time" affiche un temps en nombre de tbit.
    Pour l'avoir en unité de temps (ms), il faut le multiplier par le temps de transmission d'un bit qu'on obtient en prenant l'inverse de la vitesse.

  • Avec le logiciel de configuration Sycon :
    Activer les menus et touches "Paramètres", "Paramètres du Bus" et " Editer".
    Une fenêtre apparait en affichant un certain nombre de paramètres dont le "Temps de Rotation Cible" en tbit et en ms.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?