Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les cartes PCMCIA Modbus Plus 416NHM212 série 0 et série 3 sous Windows 2000 avec les drivers Modbus Plus V4.20 SP1?

Non, il n'est pas possible d'utiliser les cartes PCMCIA Modbus Plus 416NHM212 série 0 et série 3, PCMCIA Type II et III, sous Windows 2000 avec les drivers Modbus Plus V4.20 SP1.

Il faut se procurer la nouvelle génération de carte référencée: 416NHM21234 PCMCIA Type III w/PnP.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?