Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment sauvegarder l'adresse IP sur les automates M1E sous Modsoft ou Concept FR?

Pour sauvegarder et ne pas être obligé de ré-affecter par le BootP Server  l'adresse IP de l'automate lors des remises sous tension, il existe un moyen de conserver une adresse IP.

Dans Modsoft :
- aller dans les menus "Action" (en mode en ligne),
- puis "Sauv. Flash.EEPROM",
- procéder à l'enregistrement de la configuration (comprenant l'adresse IP) et du programme.

Dans Concept :
- aller dans le menu "En ligne",
- puis "Commande en ligne",
- appuyer sur le bouton "Flash Program" et suivre les instructions.

Note :
Seuls les exécutifs de type LL984 permettent la sauvegarde en mémoire flash.
Les M1E concernés sont : 171CCC96020 et 171CCC98020.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?