Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment retrouver les bits forcés avec le logiciel PL7-3 pour les automates série 7?

Pour trouver quels bits sont en état " forcés " avec le logiciel PL7-3, il faut appuyer sur les touches [Alt] et [flèche à droite] ou sur la lettre [S] du clavier, après avoir saisi l'objet de départ de la recherche dans le  mode Réglage ou le mode Données de PL7-3.

Remarque:
La mise à 1 du bit système " SY0 " permet de supprimer tous les forçages existants dans l'application.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?