Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

VIJEO DESIGNER V6.2 : Où télécharger et comment installer Vijeo Designer en version édition limitée (Limited Editon) V6.2 et de démonstration ?

Vijeo Designer Limited Edition V6.2 est une licence :
  • fonctionnelle pour les Small Panels HMI STU / STO (développement, simulation et transfert dans le terminal),
  • de démonstration pour les Advanced Panels XBTGT / GTW / GH / GK / HMI GTW et les Magelis iPC (développement, simulation sans possibilité de transfert).

Téléchargement :

Vijeo Designer Limited Edition V6.2 est disponible sur le lien suivant :

Vijeo Designer Limited Edition V6.2

Lors de l'installation, les champs Référence et Numéro de série doivent rester vide comme illustré ci-dessous (quelque soit la version de Vijeo Designer !).


Lors de l'installation, ne rien remplir dans Référence et Numéro de Série.

La licence Limited Edition est signalée dans Vijeo Designer dans le menu Aide > A propos de ... puis onglet Général.


Vijeo Designer installé en tant que version Limided Edition.
(quelque soit la version de Vijeo Designer !)
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?