Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mixer les entrées courant et tension sur une carte analogique ASB875111?

Le mixage des types d'entrées est possible seulement dans les conditions suivantes :

  • 1 - 5 V et 4 - 20 mA,

  • 0 - 5 V et  0 - 20 mA,

  • +/- 5 V et +/- 20 mA.

Par contre, il n'est pas possible de mixer les gammes de tension +/- 10 V ou 0 - 10 V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?