Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de fixer des priorités affectées aux ports Modbus de la passerelle NWBM85000?

Dans l'écran de configuration V1 de la passerelle NWBM85000, une priorité peut être affectée à chacun des 4 ports Modbus.

Attention, il ne s'agit pas d'une priorité entre les ports lorsque ceux-ci reçoivent simultanément un message.
Son rôle est uniquement de définir un ordre de scrutation des ports Modbus.
Ainsi, à la mise sous tension, le port n°1 sera scruté le premier.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?