Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les adresses des ports Modbus à utiliser, en fonction du mode MEM des automates Quantum 434 et 534?

Lorsque le contact en face avant de l'automate est sur MEM, les adresses à utiliser pour la connexion, ports 1 ou 2, sont celles paramétrées dans la fenêtre de configuration des ports sous Modsoft ou Concept.

Remarque :
Il est possible de modifier la position du contact RTU/MEM à chaud.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?