Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les adresses des ports Modbus en mode RTU sur les automates Quantum 434/534 ?

Lorsque le contact (en face avant du Quantum) est sur RTU, le port Modbus 1 prend l'adresse Modbus Plus fixée par les commutateurs rotatifs à l'arrière de la carte.

  • Seul le port Modbus numéro 1 se verra affecté l'adresse Modbus Plus.
  • Le port Modbus numéro 2 utilisera l'adresse paramétrée dans la page de configuration des ports.

Remarque: Il est possible de modifier la position du contact RTU/MEM à chaud.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?