Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les indicateurs et comment rechercher des objets forcés sur TSX Micro et TSX Premium?

Le mot système %SW108 contient le nombre de bits forcés.
Cette information est aussi disponible dans la fenêtre de mise au point du processeur.
Le forçage des bits est réalisé depuis une table d'animation.

Le mot système %SW109 contient le nombre de voies analogiques forcées.
L'écriture d'une voie à une valeur forcée se fait en mise au point par un clic droit sur les voies puis "propriétés".

Par contre, il n'y a pas de moyen de recherche automatique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?