Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les modules ASBDAP216 et ASBDAP216N d'un Compact?

Les cartes de sorties ASBDAP216 et ASBDAP216N sont capables de détecter une élévation de température provoquée par une surintensité (surcharge ou court-circuit).
Elles activent alors une protection et se mettent hors service.

Le défaut est visualisé par l'intermédiaire des leds couleur ambre face aux bornes 2 et 13:

  • borne 2 pour le groupe de sorties 1 à 8,

  • borne 13 pour le groupe de sorties 9 à 16.

Sur la carte ASBDAP216, après avoir pris les mesures correctives, il faut réinitialiser la carte ASBDAP216 grâce au bouton reset se trouvant en face avant, au niveau de la borne 3.
Cette action permet de réactiver les sorties et d'éteindre la ou les leds.

En ce qui concerne la carte ASBDAP216N, ce bouton n'existe plus et la réactivation des sorties est automatique si le défaut, surcharge de courant ou court circuit, n'est plus présent.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?