Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment démarrer le comptage sur la carte de comptage rapide 140EHC10500 sans utiliser l'entrée de validation?

Dans Concept 2.11, pour démarrer le comptage sans utiliser l'entrée correspondante à la voie utilisée, servant habituellement de validation, il suffit de ne pas cocher la ligne "Utiliser l'entrée x autorisation de comptage" et de ne rien déclarer en face de la ligne "Entrée A".

Le panneau de configuration de la carte de comptage rapide 140EHC10500 est accessible à partir de l'écran "Local Quantum Station d'E/S' dans lequel se trouve le bouton "Paramètres".
Ce bouton est opérationnel lorsque la ligne est en surbrillance.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?