Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les modules AS-B875-101 et AS-B875-102 ?

La carte AS-B875-102 est plus récente que la AS-B875-101.
La seule différence entre les deux est la présence d'une goulotte au niveau des borniers de la carte AS-B875-102.
Les deux modules AS-B875-101 et AS-B875-102 sont 100% compatibles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?