Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de contrôler l'économiseur d'écran d'un afficheur XBTF par l'intermédiaire d'un automate?

Oui, l'automate peut contrôler le mode économiseur d'écran par le mot de "Page à traiter" de la table de dialogue sur le logiciel   XBTL1000 si la version est supérieure à la V3.31.

  • "Page à traiter" = 65000 pour passer en mode économiseur d'écran,

  • "Page à traiter" = 65520 pour sortir du mode économiseur d'écran.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?