Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec XTEL V5 ou V6, est-il possible de sauvegarder un programme PL7-3 sous un nom différent de "PL7-3.bin" ?

Oui, avec XTEL V5 ou V6, il est possible de modifier le nom de sauvegarde du fichier binaire PL7-3 en utilisant la touche [STR. NAME].

Attention :
Cette modification doit être utilisée uniquement pour l'archivage d'applications.
En effet,  lors du transfert de l'application, l'outil XTEL [Transfer] reconnait uniquement l'application portant le nom "PL7-3.bin".
Il est donc obligatoire de renommer l'application sous le nom "PL7-3.bin" avant le transfert.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?