Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur la gamme d'automates TSX Micro, quelle est la fréquence de changement des piles ?

Sur TSX Micro, la sauvegarde de la mémoire RAM interne est assurée par une pile de référence TSXPLP01.

Cette pile doit être changée tous les 2 ans, ou lorsque le voyant BAT s'allume.
Ce remplacement peut être fait sous ou hors tension.

Lors du changement, la sauvegarde de la RAM est assurée pendant 30 mn au maximum.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?