Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser un esclave TSX Micro / Premium depuis un autre esclave TSX Micro / Premium sur le bus Unitelway ?

Pour des processeurs de version < V2 :

L'adressage esclave-esclave sur un bus Unitelway s'effectue par la fonction SEND_REQ avec les particularités suivantes :

  • placer l'adresse Ad1 de l'émetteur dans l'ADR# de la fonction.
  • coder l'adresse du destinataire dans la table d'émission de la requête sur les trois premiers mots : 
      %MW  =  Station + Réseau
      %MW+1 = Module + Porte
      %MW+2 = 00 + Voie logique (adresse Ad0 du destinataire).

Pour les processeurs >= V2 et les cartes PCMCIA de communication  >= V1.5 :

Il est possible d'utiliser les fonctions READ_VAR et WRITE_VAR.
Il faut alors coder directement l'adresse Ad0 du destinataire dans l'ADR# de la fonction, en utilisant l'adresse topologique comme si l'émetteur était maître.
Cette possibilité n'est valable qu'à la condition que le maître du bus unitelway soit un automate Micro ou Premium.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?