Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser une mesure de vitesse avec une carte TSXCTM100 ?

Pour réaliser une mesure de vitesse avec une carte TSXCTM100, il est nécessaire de configurer la carte en fonction tachymétrique.
Dans cette fonction, le module comptabilise le nombre d'impulsions pendant une période de temps défini par le paramètre PTAC (mot Wi + 5 ) de la table de configuration (entre 1 fois 10ms et 32767 fois 10ms).

Remarque :
Le contenu de la mesure est transféré dans le mot IWxy,3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?