Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le mécanisme d'exécution du Grafcet sur les automates TSX Série 7, TSX Micro et TSX Premium ?

Le principe de fonctionnement du Grafcet est le suivant :

  • si une Etape N (EN) est active et que la Transition suivante (TN) est fausse, seule l'Action associée à l'étape N (AN) est exécutée.

  • Lorsque la Transition TN devient vraie, sont exécutés dans l'ordre :
       - la désactivation de l'Etape EN,
       - l'activation de l'Etape EN+1,
       - et l'exécution de l'Action associée à l'Etape EN+1, AN+1

  • Au tour de cycle suivant, si la Transition suivante TN+1 est fausse il y a toujours exécution de l'Action AN+1.

  • Lorsque la Transition TN+1 devient vraie, sont exécutés dans l'ordre :
       - la désactivation de l'Etape EN+1,
       - l'activation de l'Etape EN+2,
       - et l'exécution de l'Action associée à l'Etape EN+2, AN+2

  • Et ainsi de suite...

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?