Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment détecter la disparition d'un esclave Unitelway raccordé sur la prise TER d'un TSX Micro ou TSX Premium ?

Pour détecter la disparition d'un esclave Unitelway raccordé sur la prise terminal d'un TSX Micro ou TSX Premium, il faut utiliser

" %MWm.0.4 " avec "m" représentant l'emplacement du processeur (0 ou 1).

L'octet de poids faible de ce mot n'est pas significatif car il est toujours à zéro.

Par contre, chaque bit de l'octet de poids fort de ce mot représente l'état d'un esclave :

  • le bit de rang 8 concerne l'esclave d'adresse 1;

  • le bit de rang 9 concerne l'esclave d'adresse 2, etc....

Le bit à 1 signifie que l'esclave répond au polling du maître.

Exemple:
Pour détecter la disparition de l'esclave d'adresse 4, il faut surveiller le bit de rang 11.
[ 0000 0100 0000 0000 ]

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?