Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment afficher la date et l'heure sur un XBTF avec le logiciel XBTL1000 V4.51?

Pour afficher la date sur un XBTF avec XBTL1000 V4.51, il faut :

  • créer un objet "variable champs alphanumérique",

  • puis "Modifier" au format "chaîne" et de longueur "10",

  • sélectionner équipement "XBT",

  • affecter la variable associée, par exemple "%MW5010".

Pour afficher l'heure:

  • créer un objet "variable champs alphanumérique",

  • puis "Modifier" au format "chaîne" et de longueur "8",

  • sélectionner équipement "XBT";

  • affecter la variable associée, par exemple "%MW5050".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?