Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la signification du clignotement du voyant "DEF" sur le coupleur TSXFPC10?

Un voyant " DEF " clignotant sur un coupleur TSXFPC10 indique:

  • soit que le coupleur n'est pas relié au réseau Fipway,

  • soit que le réseau auquel il est connecté est incorrect (problème de connectique ou d'adaptation de fin de ligne).


En fonctionnement normal, dès que le coupleur TSXFPC10 est connecté au réseau Fipway par un câble TSXFPCE030 sur un boitier TSXFPACC4, le voyant " DEF " doit s'éteindre, même s'il est le seul équipement connecté.

Pour tenter de résoudre le problème, il faut débrancher tous les autres équipements afin d'éliminer une éventuelle erreur d'adressage.
Si le souci persiste, la raison peut provenir de la connectique.
Il faut donc vérifier :

  • le réseau,

  • l'adaptation de fin de ligne,

  • changer le câble TSXFPCE030,

  • ou le boitier TSXFPACC4,

  • ou le coupleur TSXFPC10.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?