Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment contrôler un dépassement de gamme sur une voie d'un module d'entrées TSXAEY ?

Il est possible de contrôler le dépassement de gamme d'une voie de la manière suivante:

  • en testant dans un premier temps, le bit d'erreur de la voie %Imodule.voie .ERR,
  • puis dans un deuxième temps, si ce bit est à l'état 1, en testant le bit %MWmodule.voie.2:X1
    (bit du mot d'état de la voie à lecture explicite qui indique un dépassement de gamme sur la voie)

Remarque :
Les objets à échange explicite tels que les mots d'état sont échangés sur demande du programme utilisateur à l'aide de l'instruction READ_STS.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?