Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment exploiter les mesures dans les mots registres IWxy,3 à 6 sur la carte TSXAEM821?

L'acquisition des 8 voies analogiques sur la carte TSXAEM821 se fait par groupe de 4 voies (0 à 3 ou 4 à 7).

Le changement du groupe se fait par la mise à 1 ou à 0 du bit de commande de OWxy,2,0

  • Si OWxy,2,0 = 0 commande de la mesure des voies 0 à 3.

  • Si OWxy,2,0 = 1 commande de la mesure des voies 4 à 7.

L'état  du bit 0 du mot registre IWxy,2 permet de contrôler le groupe de voie scruté:

  • Si IWxy,2,0 = 0 mesure des voies 0 à 3 dans IWxy,3 à 6.

  • Si IWxy,2,0 = 1 mesure des voies 4 à 7 dans IWxy,3 à 6.

Exemple:

Si IWxy,2,0 = 1, le mot IWxy,4 contient la mesure de la voie 5.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?