Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec un automate Micro ou Premium équipé d'une extension mémoire PCMCIA, est-il possible de récupérer de la mémoire RAM du processeur pour l'affecter au programme ?

Non.
Sur un automate Micro ou Premium équipé d'une extension mémoire PCMCIA de type RAM ou Flash Eprom, la mémoire du processeur est réservée aux données et la mémoire de la carte PCMCIA est réservée au programme.

Il n'y a aucune possibilité avec PL7 Micro / Junior / Pro de modifier la répartition de cette organisation mémoire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?