Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur les automates série 7 modèle 40, à quoi correspond le numéro du jour de la semaine contenu dans le mot SW57 ?

Dans les automates TSX7 modèle 40, le mot SW57 contient le jour de la semaine si SY49 et SY50=0.
Les jours de la semaine sont codés de 0 à 6.
Codage utilisé :
  • Dimanche : 0
  • Lundi : 1
  • Mardi : 2
  • Mercredi : 3
  • Jeudi : 4
  • Vendredi : 5
  • Samedi : 6

Attention :
Pour un TSX 17, le mot utilisé est %SW49 et les jours de la semaine vont de 1 à 7 (avec dimanche = 7)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?