Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle adresse est-il possible d'utiliser pour transférer une application sur un TSX37 ou TSXP57 raccordé à la prise SCI maitre d'un automate série7-40?

L'architecture est la suivante :

  • un automate TSX MICRO ou PREMIUM est esclave sur UNITELWAY,
  • il est raccordé sur la prise SCI d'un automate série 7-40,
  • le cordon est connecté au bus UNITELWAY via un boitier TSXPACC01 et un câble TSXCPU1030.

L'adresse utilisée pour effectuer le transfert distant dans l'automate MICRO ou PREMIUM est "0.254.5.255.[100+N° d'esclave de l'automate]".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?