Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les seuils de commutation des ports RS232 des coupleurs TSXSCP111 et TSXSCM ?

La carte PCMCIA TSXSCP111 pour TSX Micro et Premium, et les modules TSXSCM avec les adaptateurs SCA1, SCA2, SCA3 pour la série7 sont conformes à la norme RS232.

Les seuils de commutation sur la réception, borne Rx, sont à + 3 Volts et -3 Volts:

  • +3 à +15 Volts correspond à un niveau logique 0.

  • -3 à -15 Volts correspond à un niveau logique 1.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?