Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment simuler une application sur XBTH, XBTP ou XBTE avec XBTL1000 sans automate?

Pour simuler une application XBTH, XBTP ou XBTE sous XBTL1000, sans être connecté à un automate, il faut:

  • Dé-cocher la case "utiliser la table de dialogue" dans la fenêtre "Configuration Table de dialogue",

  • Lancer la simulation,

  • Saisir l'adresse 0 lorsque la simulation le demande.

Il est possible ainsi de visualiser l'enchaînement des pages sans avoir le code d'erreur "Ecriture table impossible".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?