Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est sauvegardée la zone des mots dans le fichier *.DAT créé lors d'un transfert de données d'un automate TSX Micro / Premium ?

Dans le fichier de sauvegarde des datas *.DAT , toute la zone demandée est transcrite dans les mots %MW en non signés

Exemples :

  • L'entier signé de valeur -27680 sera sauvegardé avec la valeur 37856.
  • Le flottant de valeur -15.68 sera sauvegardé avec les valeurs 57672 et 49530 (un flottant est stocké dans 2 mots).

Si l'on veut utiliser le fichier *.DAT ou le créer par un logiciel autre que PL7 Micro / Junior / Pro, il faut tenir compte de cette particularité.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?