Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment modifier la valeur de présélection d'un compteur ou d'une temporisation d'un TSX MICRO ou TSX PREMIUM à partir d'un XBT magélis ?

Il faut suivre la procédure suivante:

  • Ecrire dans un %MW à partir de l'XBT,
  • Puis, par programme dans l'application automate, transférer ce mot dans le %yxxx.P.

avec y = C (compteur) ou T (Temporisateur) et xxx = numéro du compteur ou de la temporisation 

Exemple : %Cxxx.P:=%MWxxx

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?