Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les produits non supportés par le coupleur TSXESY007 ?

Le coupleur TSXESY007 ne prend pas en charge :

  • les coupleurs de commande d'axe TSXAXM 171/1711,
  • les coupleurs de commande d'axe TSXAXM 162/172/182,
  • les coupleurs de commande d'axe TSXAXM 292/492,
  • les coupleurs de communication TSXSCMxxx, TSXMPT10, TSXETHxxx, TSXMFTxxx, TSXIBSxxx, TSXMAPxxx,
  • les coupleurs TSXPCM37(MMX), PCM00,TSXLSM200, TSXMSM240, TSXADA200, TSXETH200, TSXMSMxxx.

Voir aussi :

- Quelle est la version minimale des processeurs Premium Unity permettant de supporter le coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les modules esclaves compatibles avec le coupleur TSXESY0007 ?

- Dans quel cas utiliser un coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les références de câbles permettant d'utiliser un coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les borniers à utiliser lors du raccordement du coupleur TSXESY007 aux racks série 7 via le module TSXLES20 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?