Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quel cas utiliser un coupleur TSXESY007 ?

Le coupleur TSXESY007 assure le rôle de passerelle permettant la récupération des E/S des racks automate TSX Série 7 vers un automate Premium Unity, via le bus d’extension d’E/S.
Il est destiné aux opérations de rénovation des installations automatisées équipées d'automates programmables TSX Série 7 modèles 40 (47, 67, 87 et 107 en version V2, V3, V4 ou V5).

Voir aussi :

- Quelle est la version minimale des processeurs Premium Unity permettant de supporter le coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les modules esclaves compatibles avec le coupleur TSXESY0007 ?

- Quels sont les produits non supportés par le coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les références de câbles permettant d'utiliser un coupleur TSXESY007 ?

- Quels sont les borniers à utiliser lors du raccordement du coupleur TSXESY007 aux racks série 7 via le module TSXLES20 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?