Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quel terminal Magelis sont remplacés les terminaux TXBTF ?

Il est possible de remplacer un TXBTF par un XBTGK5330 mais l'application devra être redéveloppée avec le logiciel Vijeo Designer.

Remarque :
La gamme TXBTF n'est plus commercialisée depuis le 31/12/2004 et le service après vente depuis le 31/12/2007.

Lien utile :
Est-il possible de convertir une application XBTL1000 (terminal XBTF) vers Vijeo Designer (terminal XBTGT/GK) ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?