Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La carte liaison série Modbus référencée BMXNOM0200H est-elle commercialisée ?

A la date de parution de cette Faq (19/10/09) il est prévu que la carte liaison série Modbus référencée BMXNOM0200H soit commercialisée très prochainement.
A ce jour, seule la carte BMXNOM0200 est commercialisée.

La lettre H en fin de référence indique que cette carte est une version renforcée de la carte BMXNOM0200.
Si la carte est utilisée dans des conditions normales (0 à 60ºC), il est préférable de choisir la référence BMXNOM0200.

Rappel :
Les équipements Modicon M340H  peuvent être utilisés :

  • à des températures extrêmes (-25 à 70ºC),
  • dans des environnements chimiques difficiles.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?