Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Où sont implantées les bornes 37, 38, 39 et 40 sur l'embase Telefast ABE7CPA13 ?

Les bornes 37, 38, 39 et 40 sont situées en haut à gauche de l'embase ABE7CPA13.



Remarques :
  • Une étiquette d'implantation des bornes, livrée avec l'embase est à glisser dans le couvercle en plexiglass.
  • Sur la plupart des embases Telefast ces bornes correspondent à l'alimentation 24V (2 bornes +24 V et 2 bornes 0 V).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?