Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir une sortie tension +/- 20V avec un module TSXASZ200 ?

Le principe est d'utiliser les 2 sorties du module TSXASZ200 en série.

Câblage :
  • La sortie tension voie 0 (borne 1) correspond au 0V de la sortie +/- 20V.
  • La sortie tension voie 1 (borne 9) correspond à la sortie +/-20V.
  • Les bornes 'communs voies' (bornes 2, 6, 10, 14) ne doivent pas être utilisées.
  • L'impédance de charge ne doit pas être inférieure à 2 Kohms.


Configuration :
  • Affecter les 2 sorties du module à la même tâche,
  • Choisir la gamme +/- 10V pour les 2 sorties.

Programmation :
Le principe est d'appliquer sur chaque sortie du module la moitié de la tension souhaitée, en valeur négative sur la voie 0 et en valeur positive sur la voie 1.
  • %MW0 contient la valeur de la tension à appliquer en sortie, plage [-20000 à 20000]
  • %QWx.0 := -%MW0 / 2
  • %QWx.1 := %MW0 / 2
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?