Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionne la prise en compte des paramètres de communication du port terminal du Twido ?

La prise en compte des paramètres de communication du port 1 configurés dans l'application TwidoSuite (ou Twidosoft) est effective lorsque le signal /DPT disponible sur la broche 5 de la prise mini-DIN est porté au 0V :
  • Signal /DPT relié au 0V :
    La configuration du port 1 définie dans l'application TwidoSuite (ou Twidosoft) est prise en compte par le Twido.
  • Signal /DPT en l'air :
    Les paramètres de communication du port 1 sont figés à 19200 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité, protocole Modbus RTU, adresse esclave 1
Le cordon connecté sur ce port influence donc le comportement du Twido.

Voici la référence de cordons fréquemment utilisés laissant en l'air le signal /DPT :
  • XBTZ9780
  • XBTZ9782
  • XBTZ968
  • TWDXCARJP0P

Voici la référence de cordons reliant le signal /DPT au 0V :
  • TWDXCARJ003, TWDXCARJ010, TWDXCARJ030
  • TWDXCARJP03

Illustration :
Localisation du port terminal sur une base compact et une base modulaire




Brochage de la prise mini-DIN du port 1 du Twido :



Remarque : Le port optionnel c'est-à-dire le port 2 (TWDNOZ485D, TWDNAC485D) fonctionne uniquement avec les paramètres définis dans la configuration sous TwidoSuite (ou Twidosoft). Le signal /DPT n'existe pas sur le port optionnel.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?