Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M340 : Comment connecter un PC avec Unity Pro via la prise intégrée RJ45 Modbus au processeur M340 ?

Il est possible de connecter un PC avec Unity Pro à un automate M340 via le port Modbus du processeur.
Cette solution impose que le port Modbus du M340 soit configuré en RS485 / Modbus esclave / RTU 8 bits et que les paramètres de communication (vitesse, parité, bits de stop) soient connus de l'utilisateur. Le PC doit disposer d'un port USB.

La marche à suivre pour se connecter est la suivante :
  • Se munir du convertisseur TSXCUSB485 et d'un cordon Modbus tel que le VW3A8306R30 (3m en RJ45 / RJ45)
     
  • Régler le rotacteur sur la position TER MULTI ou OTHER MULTI.
     
  • Raccorder le convertisseur et le cordon.
     
  • Vérifier que le driver du TSXCUSB485 est bien installé sur le  PC.


 
  • Le driver Modbus présent sur le PC doit pointer sur le port COM attribué au TSXCUSB485.  Les paramètres de communication (vitesse, parité, bits de stop) doivent être identiques à ceux du port série du processeur M340.

     
  • Dans Unity Pro, définir l'adresse esclave du port série du M340 et le média correspondant au driver Modbus, généralement MODBUS01.


 
  • Etablir la connexion par le menu Automate -> Connexion

Restriction :
Ce type de connexion ne force pas le port Modbus du processeur du M340. Par conséquent, si le port série n'est pas configuré en RS485 Modbus Esclave et que les paramètres de la liaison (vitesse, parité, etc..) ne sont pas connus alors il sera impossible d'établir une connexion.
Par défaut, le port est configué en RS485, Modbus Esclave, 8 bits RTU, adresse 1, vitesse  19200 bauds/s,  parité paire, 1 bit de stop.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?