Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les câbles RG6 et RG11 ?

Câble RG-6 :
  • Le câble RG-6 est un câble flexible de 0,79 cm de diamètre présentant une immunité au bruit et une perte de signal modérées. La perte varie selon les fabricants et les types de câbles.
  • La plupart des applications utilisent les câbles RG-6 comme câbles de dérivation. Le câble RG-6 peut être utilisé comme câble principal sur les petits réseaux.
Câble RG-11 :
  • Le câble RG-11 est un câble flexible de 0,95 cm de diamètre présentant une bonne immunité au bruit et une faible perte de signal.
  • Le câble RG-11 convient à une utilisation comme câble principal dans la plupart des applications industrielles et il peut être utilisé comme câble de dérivation dans des environnements très bruyants.
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?