Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire fonctionner un ATV312 avec le terminal ou l'afficheur intégré ?


Le variateur de vitesse ATV31, commercialisé jusqu'en 2010, est maintenant remplacé par le variateur ATV312.

Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteur de 0,18 de 15 kW, alimentation triphasé de 200V à 600V. Ces variateurs sont utilisés pour la manutention, les machines d'emballages et de conditionnement, les machines spéciales ainsi que pour les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.


Cette fiche garantit la mise en fonctionnement avec l'afficheur intégré ou le terminal du variateur de vitesse ATV312.


A partir des réglages usine et de quelques straps (ou pontages) il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?