Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment redémarrer l'ATV212 de façon automatique suite à coupure secteur ?


Il est nécessaire de différencier deux types de coupure secteur et de reprise secteur :

  • le variateur est complètement hors tension avant d'être remis sous tension, la mise hors tension peut durer de quelques secondes à une durée illimitée,
  • le variateur ne subit qu'un brève perte d'alimentation, quelques secondes  ==> le terminal intégré ne s'éteint pas.

Variateur en coupure secteur

Pour que le variateur ATV212 puisse redémarrer en cas de coupure secteur, il est nécessaire qu'il soit configuré en commande 2 fils :

  • CMOd = 0 : le variateur doit être piloté à partir de son bornier,
  • F…. => F111 = 2 : le sens avant est fourni par l'entrée F qu'il sera nécessaire de porter à la polarité de P24,
  • F…. => F113 = 3 : le sens arrière est fourni par l'entrée R qu'il sera nécessaire de porter à la polarité de P24.
En réglage usine, CMOD = 0 , F111 = 2, ces deux réglages suffisent pour faire redémarrer le variateur en marche avant.
  • F à un : le moteur tourne en marche avant,
  • F à zéro : le moteur décélère pour s'arrêter.
S'il est préférable de redémarrer en reprise à la volée en cas de mise hors et sous tension courte (le moteur tourne encore à la mise sous tension) :
  • F…. => F301 = 3
Variateur en brève perte d'alimentation

Le paramètre F302 permet de définir le type de redémarrage d'un variateur ATV212 lorsque celui-ci subit une brève perte d'alimentation en entrée.
  • F…. => F302 = 0 reprise à la volée :
    Si le paramètre F302 est réglé sur 0 et que le variateur connaît une brève perte d'alimentation en entrée, celui-ci ne se met
    pas nécessairement en mode de défaut, mais subit une réduction momentanée de la tension et/ou de l'intensité du moteur avant
    de reprendre ensuite son fonctionnement normal une fois l'alimentation d'entrée rétablie.

     
  • F…. => F302 = 2
    Si le paramètre F302 est réglé sur 2 et que le variateur connaît une brève perte d'alimentation en entrée, le variateur coupe
    l'alimentation du moteur, lequel ralentit jusqu'à s'arrêter. Le message StOP clignote sur le terminal intégré. Le variateur peut
    être redémarré uniquement par une nouvelle commande de marche.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?