Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser les vitesses présélectionnées sur les variateurs ATV212 ?


Le variateur de vitesse ATV21 est remplacé par le variateur ATV212 depuis 2012.

Ces variateurs sont des convertisseurs de fréquence pour moteurs asynchrones triphasés de 0,75 kW à 75 kW. Ils sont utilisés en ventilation, climatisation et pompage.

Cette fiche garantit l'utilisation des vitesses présélectionnées du variateur de vitesse ATV212
 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?