Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer en sortie ou en entrée la broche 2 d'un répartiteur FTB CANopen ?

Au démarrage du noeud, des objets sont échangés entre le maître CANopen et l'esclave. Dans une configuration Premium, ces objets sont paramétrables directement sous Sycon dans 'Configuration objet'.

Le sens de la broche 2 dépend de la valeur des bits du sous-index 2 de l'objet  2001H (Input /output parameter) :
  • 0 : entrée
  • 1 : sortie
Pour configurer la broche 2 en sortie des voies 10 à 17, la valeur du sous-index 2 de l'objet  2001H devra avoir chaque bit à 1 ce qui correspond à la valeur FF en hexa.

Illustration : Objets configurés écrits automatiquement durant l'amorce du noeud avec un FTB1CN16CM0
  • Ajout de l'objet 2001 index 2
  • Valeur choisie = FF


Remarques :
Cet objet n'est utilisable que pour les modules avec voies configurables.
Le manuel technique des FTB 1CN-CANopen est disponible en pièce jointe.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?