Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de déconnecter une unité de contrôle d'une base Tesys U sous tension ?


La poignée de la base puissance du démarreur TESYSU doit être en position horizontale (position 0) pour que l'unité de contrôle puisse être retirée.

Tout autre position de cette poignée empêche le retrait de l'unité de contrôle.

Il n'est donc pas possible de retirer l'unité de contrôle tant que les contacts puissance sont fermés.

Inversement, il est possible de retirer l'unité de contrôle du module TESYSU même si les bornes puissance amont du module TESYSU sont alimentés à la condition que la poignée soit à l'horizontale.




 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?