Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le câblage de la puissance et des signaux externes d'E/S sur des ILA, ILE et ILS ?


Pour un fonctionnement correct des entraînements intégrés de type ILA, ILE et ILS, il est nécessaire d'utiliser les câbles puissance de référence VW3L30001Rxxx avec xxx spécifiant les longueurs standardisés du câble, elles sont les suivantes :

  • 30 = 3m,
  • 50 = 5m,
  • 100 = 10m,
  • 150 = 15m,
  • 200 = 20m.

Schéma :
 


 

Pour pouvoir raccorder les butées matérielles  /LIMP N, /LIMP P, /REF et un voyant. Il sera nécessaire d'utiliser deux modules optionnels d'entrées/ sortie Tout Ou Rien avec connecteur industriel type M8 de référence VW3L40300.
En effet, chaque module ne comprend que 2 signaux E/S.

Pour pouvoir raccorder les signaux de sécurité /STO_A et /STO_B qui correspondent au PWR des anciennes gammes, il sera nécessaire d'utiliser deux modules de référence VW3L40210.
En effet, comme pour les modules VW3L40300, les modules VW3L40210 ne comprennent que deux signaux E/S .

Chaque module est équipé de connecteurs pour le raccordement sur l'entraînement.
 


 





 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?