Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalence de l'adaptateur Modbus-Bluetooth référencé VW3A8114 ?


Pour assurer la liaison Bluetooth entre un PC et un variateur de vitesse ATV, il est nécessaire de disposer :

  • côté variateur, du module TCSWAAC13B, lequel adapte les informations reçues en Bluetooth en une liaison série accessible sur un port  RS485 femelle, il suffira alors d'utiliser un cordon RJ45  mâle/mâle pour assurer la liaison avec le variateur.
    Ce module remplace le module référence VW3A8114 qui n'est plus commercialisé.

     
  • côté PC, si le PC n'est pas équipé nativement d'un liaison Bluetooth, nécessité d'utiliser VW3A8115


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?