Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser une commutation automatique entre un réseau 400V et un réseau 220V ? (Equivalent au SF1RU2102)

 


Principe du module SF1RU2102

Le module SF1RU2102 détectait si la tension d'alimentation était de 230VAC ou 400 VAC, positionnait alors deux contacts secs, lesquels pouvaient commander deux contacteurs de puissance pour alimenter soit des récepteurs en 230VAC , soit en 400VAC.

Ce module était monté dans des équipements mobiles et permettaient donc l'utilisation des différentes sources d'alimentation sans détérioration des récepteurs.

 

 
 
 

Il est possible d'obtenir une fonction équivalente en combinant 2 relais de contrôle de tension RM35UA13MW.






 
  • Le RM35UA13MW N°1 permet le basculement du contacteur KM1 pour une tension 230V. Le produit doit être réglé en mode "sous tension sans mémoire ", le potentiomètre " U value"sur 300V environ, les potentiomètres H et Tt au minimum.

     
  • Le RM35UA13MW N°2 permet le basculement du contacteur KM2 pour la tension 400V. Le produit doit être réglé en mode "sur tension sans mémoire", le potentiomètre "U value" sur 330V environ, les potentiomètres H et Tt au minimum
 
L'alimentation A1/A2 doit être comprise entre 24/240V DC ou AC. Elle peut être indépendante de la tension d'alimentation des voyants et de la bobine des contacteurs.
 
Fonctionnement :

A la fermeture de Q1, les relais RM35 mesurent la tension réseau,
  • si la tension est inferieure a 300V, le contacteur KM1 est activé,
  • si la tension est supérieure à 330V, le contacteur KM2 est activé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?